This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVCH16T245:有关数据表语句的问题

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/989023/sn74lvch16t245-question-about-data-sheet-statements

器件型号:SN74LVCH16T245

数据表中的以下陈述似乎相互矛盾:

5描述(续)
有源总线保持电路将未使用或未驱动的数据输入保持在有效逻辑状态。 使用上拉或下拉
不建议使用具有总线保持电路的电阻器。 总线保持电路始终处于通电状态
保持活动状态。

10.2.1设计要求
该器件使用根据 DIR 引脚状态启用的驱动器。 设计人员必须知道
预期的数据流、并注意不要违反任何高或低逻辑电平。 这一点很重要、因为未使用
数据输入不是悬空的、因为这会导致输入 CMOS 结构上的过多内部泄漏。 请确保
将任何未使用的输入和输出端口直接接地。

我们之所以使用这些总线保持器件、是因为可能存在不存在的模块、具体取决于客户的配置。 这些器件可确保缺失的模块不会导致输入悬空。

但10.2.1规定未使用的输入和输出应接地。

请解决此差异。

谢谢、

Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    10.2.1中的语句是复制到许多数据表中的标准文本。 对于该器件、有关未使用输入的句子不适用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "TI 认为已解决"是否意味着 TI 同意需要更新数据表?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    我将处理这一变化。 我同意,这是矛盾的,需要更新。

    谢谢!

    乍得克罗斯比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢克莱明、谢谢你乍得。