This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV123A:传播延迟(tPLH)

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/988854/sn74lv123a-propagation-delay-tplh

器件型号:SN74LV123A

大家好、团队、

请告诉我有关 tPLH 的信息吗?

 开关特性表中未明确指定该值。

是否可以将 tpd 值用于 tPLH 和 tPHL?  

此致、

Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Itoh、

    TPD 用于在本数据表以及我们的许多其他数据表中表示 tPLH 和 tPHL。 您是正确的、可以将 tpd 用于 tPLH 和 tPHL。

    谢谢!

    乍得克罗斯比