This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0104E:驱动电流

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0104E, SN74LVC2T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/988236/txs0104e-driving-current

器件型号:TXS0104E
主题中讨论的其他器件: SN74LVC2T45

您好!

如何检查  TXS0104E 驱动电流?

哪一个是正确的?


谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    第6.6节中圈出的规格是正确的值。 我会避免在重负载下使用该器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    如果我想在20mA 的条件下使用、是否有合适的器件? 谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jeff、

    您是否在寻找缓冲器? 如果您向我详细介绍了该应用、我可以帮助您找到合适的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    缓冲器仅为单方向、当它配置为输出时、我需要提升 GPIO 电压电平、但在某些情况下、需要将其配置为输入。 谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jeff、

    我知道。 电源电压是多少? 这种情况下的最佳选择是 SN74LVC2T45等器件、但它需要至少3V Vcc 才能驱动20mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    明白了,谢谢!