This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC245A:5V 应用

Guru**** 2814415 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC245A, SN74LXC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/988970/sn74lvc245a-5v-application

器件型号:SN74LVC245A
主题中讨论的其他器件: SN74LXC8T245

大家好、

我尝试使用 SN74LVC245A 而不是 SN74LVC4245进行数据总线处理。  CPU 从 外围设备写入和读取5V 电压、CPU 电源为3.3V?  这是否可行?

此致、

苔丝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您需要像 SN74LXC8T245这样的电平转换器。