This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G123:加宽

Guru**** 2826195 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/988822/sn74lvc1g123-plus-width

器件型号:SN74LVC1G123

大家好、

A 和 CLR 被拉低、B 是输入信号、Q 是输出信号。 最大脉冲宽度由外部电容器和电阻设置为600ns。 该 IC 是否能够通过最小12ns 脉冲宽度?

数据表中有此注释、这是否意味着可以控制100%占空比?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于触发脉冲、12ns 足够长(请参阅数据表的第6.6节)。

    如果  自上一次触发后的600ns 之前每个下一次触发脉冲到达、 则输出将无限长地保持高电平。