This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74S244:逻辑兼容性

Guru**** 2970070 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74S244, SN74LVC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/988547/sn74s244-logic-compatibility

器件型号:SN74S244
主题中讨论的其他器件: SN74LVC8T245

在数据表中提到它 将接受2.5和3.3V 逻辑输入。 您能否确认它将接受 LVCMOS/LVTTL/HCMOS 作为输入?  

还确认此器件型号的器件状态、EOL、交货周期?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="294514" URL"~/support/logic/f/logic-forum/988547/sn74s244-logic-compatibility "]

    在数据表中提到它 将接受2.5和3.3V 逻辑输入。 您能否确认它将接受 LVCMOS/LVTTL/HCMOS 作为输入?  

    还确认此器件型号的器件状态、EOL、交货周期?

    [/报价]

    SN74S244支持与 TTL 和 TTL 兼容的输入信号、特别是 VIH 为2V 或更高、VIL 为0.8V 或更低。 它对输入电流的要求高达

    至于供货情况、您可以在 TI 网站上找到可用的封装:

    我们的 EOL 政策可在此处找到: [常见问题解答] TI 的停产(EOL)或淘汰某个逻辑器件的时间是什么时候?

    --

    您能告诉我有关您的应用的更多信息吗? 例如、加载、数据速率、工作电压、系统中可用的电源轨... 任何信息都有助于选择器件。

    "S"系列逻辑器件很旧、我通常不建议在现代设计中使用它。  通常有许多更好的选择。 听起来你不知道系统中将会有什么电压信号--这是一种通用电压转换要求吗? 您是否需要"S"系列的64mA 灌电流?

    最好的解决方案很可能是双电源电压转换器、如 SN74LVC8T245、它允许从1.65V 到5.5V 的升压或降压转换、或介于两者之间的任何值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    是的、此应用需要64mA 灌电流器件。  

    我将生成32MHz、16MHz 和8MHz 时钟形式3.3V (LVCMOS 逻辑) PLL、并且我必须向 DSP 提供此时钟、该时钟工作电压为5V (TTL/CMOS 逻辑)。

    请确认我们是否可以使用"SN74LVC8T245"器件将时钟从3.3V 转换为5V、反之亦然?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很惊讶地听说,现代 DSP 设计用于 TTL 信号,它需要64mA 的驱动电流,这是非常不寻常的。

    LVC 逻辑器件不会驱动64mA 负载、但它将支持32MHz 时钟重驱动、而不会出现50pF 负载的任何问题。 您可以使用 LVC 转换器进行3.3V 至5V 的升压或降压转换。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    供参考、此 DSP 器件是较旧的器件、我们决定使用旧器件。