This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0304EVM:OE 下拉为低电平时无法正常工作

Guru**** 2891410 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0304, TXB0304EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/988588/txb0304evm-not-functioning-properly-when-oe-pulled-low

器件型号:TXB0304EVM
主题中讨论的其他器件:TXB0304

Hallo、

我正在使用 TXB0304EVM 将传感器(逻辑1.8V)与蓝牙控制器(逻辑3V)连接。 即使 EVM 板附带 TXB0304、其中的 OE 引脚也必须通过数据表中提到的电阻器拉低。  

TXB0304 和 TXBN0304的唯一区别是 OE 信号分别为高电平有效和低电平有效。

但是、只有在 OE 引脚通过上拉电阻器保持高电平时、我才能使电路板正常工作。 我在这里遗漏了什么吗? 还是由于错误的组装 IC 而导致的问题?  

我无法在论坛上找到这样一个问题。 请帮助。  

此致、

Adarsh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adarsh、

    我们已要求我们的翻译/EVM 专家提供回复、但他今天在实验室工作、很可能会延迟回复时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXB0304的 OE 引脚为高电平有效。
    TXBN0304的 OE 引脚为低电平有效。

    您有 TXB0304、它在 OE 引脚被拉高时启用(无需电阻器)。 这正是数据表中描述的方式。