This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G125-EP:ESD HBM

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G125-EP, SN74LVC541A-EP, SN74ACT244-EP, SN74LVC541A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/988313/sn74lvc1g125-ep-esd-hbm

器件型号:SN74LVC1G125-EP
主题中讨论的其他器件: SN74LVC541A-EPSN74ACT244-EPSN74LVC541A

您好!

我需要了解以下三种器件的 HBM ESD 额定值:

SN74LVC1G125-EP (可订购:  CLVC1G125IDCKREP)

SN74LVC541A-EP  (可订购 SN74LVC541AQDWREP)

SN74ACT244-EP    (可订购 SN74ACT244IDWREP)

如果没有确切的信息、请根据工艺技术和器件系列提供近似值。   

谢谢、

HSG  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 HSG、

    我将要求我的一名团队成员在明天返回工作时对此进行研究。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 HSG、

    [引用 userid="10283" URL"~/support/logic/f/logic-forum/988313/sn74lvc1g125-ep-esd-hbm ]SN74LVC1G125-EP (可订购产品:  CLVC1G125IDCKREP)[/quot]

    这可在器件的数据表中找到(见下文)。 测试方法可在器件的可靠性报告中的"技术文档"选项卡下找到。

    [引用 userid="10283" URL"~/support/logic/f/logic-forum/988313/sn74lvc1g125-ep-esd-hbm ]SN74LVC541A-EP  (可订购 SN74LVC541AQDWREP)[/quot]

    该器件的商业版本(SN74LVC541A)具有 ESD 表、请参阅下面的。 这些器件在该领域应具有相同的性能。

    [引用 userid="10283" URL"~/support/logic/f/logic-forum/988313/sn74lvc1g125-ep-esd-hbm ]SN74ACT244-EP    (可订购 SN74ACT244IDWREP)[/quot]

    这可以在"技术文档"选项卡下的鉴定报告中找到。 请参阅随附的:

    谢谢!

    乍得克罗斯比