This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC1T45:SN74AXC1T45DCK 和 SN74AVC1T45DCK 之间的差异

Guru**** 2512495 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/988441/sn74axc1t45-difference-between-sn74axc1t45dck-and-sn74avc1t45dck

器件型号:SN74AXC1T45

各位专家、您好!

我们能否知道 SN74AXC1T45DCK 和 SN74AVC1T45DCK 之间的区别? 您是否有这些器件的比较表? 非常感谢!

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ann、

    AXC 和 AVC 是非常相似的系列。 考虑使用前一个(AXC)、因为它在更宽的电源电压范围内的速度更快、并且上电时无干扰。

    系列 AXC AVC
    接口支持 推挽 推挽
    VCC (V) 0.65 - 3.6 1.2 - 3.6
    驱动强度(mA) 12. 12.
    F_Max (MHz) 190 190

    这也是 AXC 的应用手册。  
    使用 AXC 电平转换器进行无毛刺脉冲电源定序


    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rami、

    感谢您的回复!

    此致、

    Ann Lien