This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T774:IBIS 模型问题

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC4T774, SN74AXC4T774

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/986490/sn74avc4t774-ibis-model-issue

器件型号:SN74AVC4T774

您好 TI  

我尝试使用 "SCEM539.ZIP (63KB)- IBIS 模型 "进行仿真、发现它的工作类型为0.7V

www.ti.com.cn/.../SN74AVC4T774

您能否帮助提供3.3V 模型作为我们的原理图设计

如果没有3.3V 电压、请帮助确认0.7V、3.3V 模型之间的 I-V 特性曲线不同

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IBIS 模型包含1.2V、1.5V、1.8V、2.5V 和3.3V 电源的数据。

    此模型中唯一出现"0.7V"的地方是2.5V 的 Vinl 参数。此参数描述了有效低电平输入的最大输入电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据此 IBIS 模型中的说明:

    |-带有后缀_0p7的型号名称包含0.7V 工作电压的型号。
    |后缀为_1p8的型号名称包含1.8V 工作电压的型号。
    |带有后缀_3p3的模型名称包含3.3V 运行的模型。

    我认为这是一种"input_0p7模型"类型

    请帮助提供"input_3p3 3.3V 数字输入"类型  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 IBIS 模型文件中找不到该文本。

    scem539.zip 文件大小为64673字节;sn74avc4t774.IBS 文件为399850字节。 您是否有此文件的其他版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我再次下载  scem539.zip 文件、发现最新文件是旧版本的"IBIS Ver 3.2 (2009年12月11日)"

    我已经下载 的是"IBIS Ver 4.1 (2019年4月15日)"、完整说明如下:

    [注释]修订历史记录:
    |修订版1.0:2019年4月15日
    |-模型的初始版本
    |-通过幽灵中的仿真生成的模型
    |- C_comp、但以值的数字顺序列出
    |从不同 PVT 条件获得。 的 PVT 条件
    |每个特定值都参考下面的缓冲区说明
    |相应的[型号]。 IBIS 模型用户负责使用
    |相应的 C_comp、用于模拟信号完整性。
    |-有关各种型号的组合非单调性的警告
    |查看并被视为次要、可以忽略。
    |-带有后缀_0p7的型号名称包含0.7V 工作电压的型号。
    |后缀为_1p8的型号名称包含1.8V 工作电压的型号。
    |带有后缀_3p3的模型名称包含3.3V 运行的模型。

    请帮助您仔细检查此信息、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该文件不包含在 scem539.zip 中、而是包含 scem589a.zip、用于其他器件 SN74AXC4T774

    无论如何、两个 IBIS 文件都包含3.3V 电源的数据。