This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC244:VCC=3.3V 时、VCC=3.3V's VIH 是什么?

Guru**** 2652575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/988388/sn74hc244-what-s-vih-for-vcc-3-3v

器件型号:SN74HC244

您好!

在我们的数据表中、我们仅在 VCC=2V、4.5V、6V 时提供 VIH。

但我的客户使用的是 Vcc=3.3V、因此他们想知道这一级别的 VIH。

我们还提到输出可以驱动6mA、我们是否有输出驱动电流与输出电压间的关系图? 我相信只要输出电流增加、输出电压就会下降。