This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUC2G34:YZP 封装引脚排列

Guru**** 2815635 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AUC2G34

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/988319/sn74auc2g34-yzp-package-pinout

器件型号:SN74AUC2G34

您好!  

您能否确认 SN74AUC2G34的 YZP 封装的引脚映射? YZP 是采用字母数字注释的 CSP/dsbga 封装、引脚分配仅为整数。 请比较数据表第1页上的引脚排列和第11页上的封装(https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74auc2g34.pdf?ts=1616474794562)。 下面是我的映射、使用有关底部视图引脚的注释。  

信号名称= DSBGA 封装引脚=第1页的引脚编号:

1A = A1 = 1

1年= A2 = 6

GND = B1 = 2

VCC = B2 = 5

2A = C1 = 3

2年= C2 = 4

谢谢!

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    你是对的。

    这是我们希望修复的一些数据表中的常见错误。 对于逻辑器件(SN74...) 对于 DSBGA 封装、您始终可以假设引脚1与引脚 A1相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完美,谢谢 Emrys!