This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0106-Q1:是否有可能在 TA=-40~125度上运行并且您在这个运行温度范围内有电气特性?

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0106-Q1, TXS0108E-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/988366/txb0106-q1-is-it-possible-to-operate-ta--40-125-degree-and-do-you-have-electrical-characteristics-within-this-operating-temperature

器件型号:TXB0106-Q1
主题中讨论的其他器件: TXS0108E-Q1

大家好、  

TXB0106-Q1是否可以在 TA=-40~125度下运行并且您在这个运行温度范围内是否具有电气特性?  

我 发现它的建议值是 TA =-40~85度。

或者、您是否建议在此 温度下使用 TXS0108E-Q1?   

此致、
Ochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ochi-San、您好!

    恐怕 TXB0106-Q1的额定工作温度仅为85°C。

    您能给我们提供一些有关用例的详细信息吗? TXB 和 TXS 转换系列通常用于不同的应用。

    我将请我的翻译专家在明天返回工作时提出建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maier、  

    感谢您的快速响应。  

    我想继续进行内部讨论,以获得更多细节。

    此致、
    Ochi