This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204:需要具有类似功能的低成本解决方案

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0204, TXS0104E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/987979/lsf0204-need-low-cost-solution-but-with-similar-function

器件型号:LSF0204
主题中讨论的其他器件: TXS0104E

大家好、

我们向客户推荐了此器件、但似乎成本超出了客户的预期

那么、我们是否具有与 LSF0204相似的功能、但成本更低?

请提供建议。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您希望使用此转换器做什么?如何使用它? LSF0204已经是我们最便宜的选择之一、因此我需要更多信息来了解我是否可以提供帮助。

    谢谢!

    乍得克罗斯比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我们计划使用 LSF0204YZPR 替代 UM3204、但成本似乎高于此器件。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UM3204是 TXS0104E 的克隆。

    TI 没有更便宜的替代产品。