This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC07A:使用 SN74LVC07A Vcc=3.3V &放大器;VIH=5V

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC07A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/988094/sn74lvc07a-use-sn74lvc07a-vcc-3-3v-vih-5v

器件型号:SN74LVC07A

大家好、

如果我在 VCC=3.3V 和 VIH=5V 的情况下使用 SN74LVC07A、 这是否适合我的设计?  如果不是、原因是什么?

其次,当 VCC=3.3V 和 VIH=5V 时,输出是 Hz?

谢谢!

此致、

Xing