This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204:LSF0204是否支持+1.8V 至+1.05V 之间的数据转换?

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: LSF0204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/988001/lsf0204-can-lsf0204-support-data-translation-between-1-8v-and-1-05v

器件型号:LSF0204

你(们)好。

LSF0204是否支持+1.8V 至+1.05V 之间的双向电压转换?

非常感谢您的建议。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以、但 Vref_B 必须连接到更高的电压(请参阅数据表的第10.2.1.1.1节)。 上拉电阻器仍可连接到1.8V