This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G123:配置为可触发单稳态?

Guru**** 2873850 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LV221A, SN74LVC1G123

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/987926/sn74lvc1g123-configure-as-noretriggerable-monostable

器件型号:SN74LVC1G123
主题中讨论的其他器件:SN74LV221A

您好!

该器件能否配置为不可再触发单稳态?

我计划在触发输入时将其用于1到3秒的输出脉冲、例如使用1.5Mohms 和1uf ~1.5s。 我可以使用更大的电容吗?


谢谢、

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    SN74LVC1G123仅可再触发。 如果您想使用不可再触发的器件、SN74LV221A 是一个不错的选择。

    对于我们的大多数单稳多谐振荡器而言、较大的 R 和 C 值不是问题。 主要问题将是进入 Rext/Cext 引脚的泄漏电流。 我建议 避免在计时电阻器上使用超过0.5V 的电压、以避免出现问题(更低的电压更有利于实现计时精度)。

    MΩ、在 SN74LVC1G123中、Rext/Cext 泄漏值最大为0.25uA、因此我建议的最大电阻为0.5V/0.25uA = 2k Ω。 SN74LV221A 的 kΩ 泄漏电流为2.5uA、因此使用该器件时、我不会超过200 μ A。 请注意、这些是_max_泄漏值、因此它们仅在最坏的条件下(通常为最高温度)额定。

    这些器件上的电容器可能非常大-一些数据表甚至将该值列为"不受限制"- SN74LV221A 就是其中之一。 要获得大约2秒的输出脉冲、我将从220uF 电容器和10kohm 电阻器开始、然后在构建原型后调整电阻器以获得所需的精确值。