This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104:当 VCCB=0V 且 VCCA=1.8V 时、数据线上的 PU/PD

Guru**** 2766925 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/987882/txb0104-pu-pd-on-data-lines-when-vccb-0v-and-vcca-1-8v

器件型号:TXB0104

在我们的设计中、我们实现了睡眠模式、并使用 TXB0104进行电压电平转换。 在睡眠模式期间、VCCB 电源被关闭并且 VCCA 将打开并且电压为1.8V。

我们想知道、在 VCCB = 0和 VCCA = 1.8V 的这种情况下、VCCA 侧的4条数据线路的电平是多少? 是0V 还是浮动?

谢谢。

Naveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当一个电源关闭时、所有输出被禁用、所以引脚悬空。 您应该添加外部弱 PU/PD 电阻器。