This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0102:I3C 电平位移

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/987627/lsf0102-i3c-level-shift

器件型号:LSF0102

您好!

LSF0102能否用作 SPD I3C 电平位移?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最大速度取决于上拉电阻器的强度。 实际使用的位速率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ladisch、

    10m Hz  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这应该是可能的。

    有关如何调整上拉电阻器的大小、请参阅9.2.1.2.2节。 I3C 规范建议4mA、但 具有更高布线电容的电路板可能需要更高的电流。 我无法预测电路板的实际特性、因此我建议使用示波器检查波形、并根据该波形调整电阻器。