This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVT125-Q1:最大峰值电流

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/987613/sn74lvt125-q1-maximum-peak-current

器件型号:SN74LVT125-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC21520

您好!

我将此器件用于放置在 MCU 和 UCC21520之间的缓冲器。

根据数据表、 该器件在低电平状态下的绝对最大电流和建议运行条件下的额定电流分别为128mA 和32mA、在高电平状态下的额定电流分别为64mA 和32mA。

这是否意味着最大峰值电流应低于之前的值、例如低电平状态下为128mA、高电平状态下为64mA、RMS 值应低于后一个值?

如果没有、器件的最大峰值灌电流/拉电流能力是多少?

我正在尝试确定需要在 UCC21520和该缓冲器之间放置的串联电阻。

谢谢、

裕基宏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Yukihiro San、

    绝对最大额定值不应超过、因此这些值很适合用于计算限流电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Maier-San、

    我了解到、除了一件事-如果器件输出大于32mA、那么会发生什么情况、这是建议的工作条件?

    它是否会导致任何性能下降、例如寿命缩短?

    谢谢、

    裕基宏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    超过建议的工作条件不会立即损坏或降级器件。 但电气特性不再得到保证;具体而言、±32mA 是 指定了最大压降(VOL、VCC−VOH)的最大电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ladisc-San、感谢您的参与。