This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCS04-Q1:SN74HCS04-Q1和 SN74HCS14-Q1有何区别?

Guru**** 2650625 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HCS14-Q1, SN74HCS04-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/987645/sn74hcs04-q1-what-is-the-difference-between-sn74hcs04-q1-and-sn74hcs14-q1

器件型号:SN74HCS04-Q1
主题中讨论的其他器件:SN74HCS14-Q1

大家好、  

SN74HCS04-Q1和 SN74HCS14-Q1有何区别?

此致、
Ochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    '04和'14之间的差异是后者具有施密特触发输入。

    但在 HCS 系列中、所有器件都具有 施密特触发输入、因此没有任何差异。 两个 HCS04和 HCS14器件型号可替代相应的 HC 器件。