This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV245AT:所有8个通道的总输出电流容量是多少

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV245AT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/987633/sn74lv245at-what-is-the-total-output-current-capacity-of-all-the-8-channels

器件型号:SN74LV245AT

大家好、

我的客户正在评估 SN74LV245AT。 在我们的数据表中、它提到了以下信息。 我认为它应该是单通道的输出电流容量。

如果客户希望使用所有8个通道、 则所有8个通道的总输出电流容量是多少?  8个通道都支持+-16mA 输出吗? 谢谢。

此致、

韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    请勿超过流经 Vcc 或 GND 的绝对最大总电流、在绝对最大额定值表中为70mA。 如果您希望同时在所有通道上均匀分布、则为70 / 8 = 8.75mA。