This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC07A:应用

Guru**** 2930720 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/987585/sn74lvc07a-application

器件型号:SN74LVC07A

在 d/s 中、它表示它可以在3.3V 时产生24mA 的驱动电流、这意味着24mA 是最大值 驱动电流? 以及如何在应用中控制低于24mA 的驱动电流?

2.在9.2.1设计要求中,这是什么意思? 您能否举例说明这一要求? 我们想详细了解限制是什么? 非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.24mA 是指指定了压降的最大电流。 您可以尝试吸收更大的电流(达到绝对最大额定值)、但不能保证压降。

    2."平衡输出驱动器"适用于具有推挽输出的器件。 对于这样的开漏器件、这句话毫无意义。 但是、如果您将一个有源(低电平)输出连接到另一个有源高电平输出、则仍然有可能发生总线争用;在这种情况下、电流可能会超过绝对最大额定值。