This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0101:1、2V 至1、8V 转换受工作条件限制?

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/983730/lsf0101-1-2v-to-1-8v-conversion-restricted-by-operating-conditions

器件型号:LSF0101

大家好、

您能回答以下客户问题吗?

在我们的应用中、我需要一个1.2V 至1.8V 的电平转换器。 根据描述、此系列应该是合适的。
但更深入地说、在数据表中、Vref_B =最小 Vref_A +0.8或建议高1.0V、请参阅数据表的表4。
我有点困惑。 这与自己相矛盾。 可以在1.2V 至1.8V 的电压范围内运行吗?

谢谢、

Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franz、


    如果您稍微深入地参阅第9.2.3节、它就涵盖了这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    感谢您的快速回答。  这是否会影响性能、或者我们是否需要考虑任何限制因素(上拉电阻除外)?
    原则上、我们还可以将 Vref_B 设置为3.3V、但将"B"侧 IO 设置为1.8V 并使用上拉电阻、对吧? 在这种情况下、必须考虑哪些因素?

    谢谢、

    Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franz、

    只要每侧都有上拉电阻、这不会真正影响运行。 我建议观看有关 LSF 系列的这些培训视频以更好地了解功能(视频7将回答第二个问题)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    感谢您的回答、但视频还指出应存在0.8V 的差异。 您能否详细说明"不会真正影响运营"的含义? 如果您能清楚地说明:使用上拉解决方法会产生什么后果、我将不胜感激?

    谢谢、

    Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franz、

    数据表对此非常清楚:

    如果存在问题、则最好在不考虑此类问题的情况下使用不同的器件。 如果您向我提供有关应用的详细信息、我可以帮助我建议使用另一个器件。