Other Parts Discussed in Thread: CD74HC4046A, CD74HCT4046A
主题中讨论的其他器件:CD74HC4046A、
您好!
我希望您能度过美好的一天、
我们已经尝试制作一个调制器-解调器对、就像 应用报告 SLAA618中显示的"使用 CD74HC4046A 实现 FSK 调制和解调"文档中所示的对、 但我们使用的是 CD74HCT4046A。

我们需要实施 FSK 调制和解调应用、使用比特率为400Bits /秒时、分别具有2个数据"0"和"1"、0 = 1.6kHz 和1 = 2kHz 频率、我们已查阅应用报告 SLAA618、根据此文档、我们尝试实施调制器和解调器、 调制器工作正常、解调器工作不正常、我们更改了一些我们认为适合我们应用的组件的值、如下图所示。

对于调制器电路 VCOin 引脚,我们对1.6kHz 信号使用两个电压值1.83V,对2kHz 信号使用2.3V,“0”=1.83V,“1”=2.3V,现在我们只需向调制器的 VCOin 引脚输入一个固定电压值,即1.83V 或2.3V。
我们希望、如果在解调器和调制器电路中、引脚 R1、C1A 和 C1B 上使用相同的电阻器和电容器值、解调器电路的 DEMout 的输出电压将与调制器电路的 VCOin 中引入的电压值相同。
例如、如果我们在调制器电路的 VCOin 中使用恒定的2.3V 值、逻辑是、在解调器电路的 DEMout 引脚中、我们有一个恒定电压为2.3V 的信号、 但事实并非如此,在图像“IMG001.JPG”中,我们显示了解调器电路的行为。
图像"IMG002.JPG"和"IMG003.JPG"显示了解调器电路的 DEMout 输出信号的行为、此时从1.8V 到 VCOIN 引脚上的400Hz 信号以低电平和2.3V 的高电平输入到调制器电路。
您知道为什么 DEMout 引脚上的解调器电路的信号具有此行为吗?
我们希望您帮助我们实现两个目标:第一个目标是改善 DEMout 引脚解调器电路的信号、使其等于进入调制器电路 VCOin 引脚的信号、 第二个问题是了解如何扩展我们要使用的频率的电压范围、当前1.6kHZ 信号为1.83V、2kHz 信号为2.3V、为我们提供了0.47V 的电压范围、该范围或电压差是我们想要增大的范围。
感谢您抽出宝贵的时间提出这一请求、祝您愉快。
此致。
Alejandro Ortiz