This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4541B:功能、设置和输入问题。

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: CD4541B, CD4017B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/982315/cd4541b-functionality-setup-and-input-questions

器件型号:CD4541B
主题中讨论的其他器件: CD4017B

您好!  

我正在使用 CD4541B 创建汽车计时器。 我知道时钟的局限性、并计划使用外部振荡器来提高准确性。 但是、为了验证芯片的功能、我尝试了更短的时间。  

我想要的是、在车辆关闭后、器件保持开启状态 X 次。 我计划使用 R_tc 设置此时间。  

我的当前设置:  

VDD=13.1V (通常为12、因为汽车)

A、B:计数的 VDD 为65536。  

引脚5:用于自动复位禁用的 VDD。  

引脚6:最初接地、然后针对计时应用脉冲到 Vdd。  

引脚9:复位后 VDD 最初为高电平

引脚10:单次转换模式的接地。  

当 R_set=100K、R_tc=47k、C_tc=.1uF 时(我的电容器选择目前受到限制)。 根据数据表计算出的振荡器频率应为~100Hz。 我的理解是、运行时间=计数/振荡器频率、这应该使我得到6556/100=大约10小时。 我知道这是不正确的、因为我在论坛上看到过、使用内置 RC 甚至30分钟是不可能的、而使用此设置只需要2.3分钟。 根据此信息、我的计数为14、500。  

我很困惑、下面是我的问题:  

1) 实际计数是多少? 我的 A 和 B 连接到 Vdd、为什么我的计数不是65、536? 数据表显示、Q =初始低电平、在进行2^N-1计数后、计时器将变为高电平。 我可以解决这个问题、但为什么图表中的2^N 和描述中的2^N-1之间存在差异?  

2) 我对时序计算的理解是否正确? 如果不是、我会遗漏什么? 因为如果 f_clock 是1kHz、那么最大时间不应该是1小时?  

3) 在第4页、数据表建议外部时钟的限值为6MHz。 这是真的吗?  

4) 我应该得到一个不同的芯片吗? 这非常令人沮丧、我很困惑。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diana、

    很抱歉、如果您有任何沮丧、我将看到我是否能提供帮助。

    乍一看、您似乎在规格范围内;但是、我认为问题是公式不一定适用于 f < 1kHz。 您是否曾~选择一个可提供 f Δ f = 1kHz 的电容器并查看时序是否正常?

    我的建议是将 CD4541B 的计数保持在每小时~1个脉冲、并使用 CD4017B 对9个脉冲进行计数。

    谢谢、

    乍得克罗斯比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    乍得、您好!  

    感谢您的回答。 我没有尝试过这项建议,但这是一个好主意。  

    该器件在 f<1k 时工作、只是不可靠。 我的2小时计时器持续了大约2.2小时、因此我认为使用外部振荡器是一个很好的解决方案。  

    我不确定使用 CD4017B 意味着什么。 您是否建议4017采用4541作为时钟?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diana、

    你是对的。 我找到了我在 这里想的电路

    谢谢!

    乍得克罗斯比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢乍得。 但是、这并不是我真正想要的。 十进制计数器将改变输出、因此最初它将位于输出引脚1上、一小时后它将切换到输出引脚2、依此类推。 我需要器件保持开启状态并保持恒定一段时间、但在该时间到期后关闭。  

    开关输出带来了电压下降和/或尖峰的可能性、我可以使用电容器和二极管进行设计、但为什么要麻烦? 除非4151在引脚3上难以获得慢速(~4Hz)时钟输入? 我想链接两个4151s、但是输出频率与 RC 网络的精度有多高。  

    模拟设置非常简单、但这并不能提供我想要的精度。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diana、

    任何 RC 振荡器的棘手之处在于、它们往往不如其他类型的电路、例如微控制器上的 XOSC 和计时器。 如果您最关心的是精度、我建议您切换到其他选项之一。

    我认为、您在该电路中可能会看到的主要问题是由于上升时间较慢而导致一些重触发(请参阅下文)。 这很可能是您将2.3分钟作为输出时间而不是所需的10小时的原因。 如果您仍然决定将 CD4541B 用作振荡器、我仍然建议使用 CD4017B 每小时对来自时钟的10个脉冲进行计数-这将尝试通过增加振荡频率、从而增加输入上升时间来减轻电路上的任何重触发。

    谢谢!

    乍得克罗斯比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的信息链接、我一定会查看该链接。

    我不需要10小时、只需要2小时。 10是我试图解释我对芯片工作原理的理解。

    我将查看您建议的其他一些内容。 这是一种简单(嗯、应该是)的定时设备、可在车辆关闭后使设备保持运行。 我们使用的模拟比较有效、但不是很精确。 我们使用的 DIP 开关标记为"1-3小时"、因此我想重新设计它。 很好的学习体验,但结果比我想象的更参与。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我想知道  电路在加电时的输出应该是什么。 因为无论我采用何种配置、只要我打开电源、输出(LED)就会打开。  

    谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diana、

    我们未指定引脚5 (自动复位 EN)拉高时该器件在启动时的行为。 这是 一个锁存器件、因此此处适用以下常见问题解答: [常见问题解答]锁存器件的默认输出是什么?

    我建议在启动后切换主器件复位、或将引脚5拉至低电平。

    谢谢!

    乍得克罗斯比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。  

    我确实在启动后切换主器件复位以启动计时器。 昨天工作得很好、但我移动了5号针的导线来切换而不是6、我认为这是炸了一个芯片、因为它在纠正错误和重新洗澡后很快就变热了。  

    可能我也炸了我的备份? 我是否应该在 R_TC、C_TC 和/或 R_set 上看到振荡电压? 使用我的电流配置(5为高电平、6为初始低电平、然后针对触发器切换为高电平和低电平、12和13为高电平、10为低电平、9为高电平)、我在 C_TC 上得到84mV、但电阻器上无电压、输出不关闭。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diana、

    芯片在正常运行期间不应发热、这通常是超出绝对最大额定值的良好指示。

    谢谢!

    乍得克罗斯比