This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUC2G04:极性

Guru**** 2885260 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/985537/sn74auc2g04-polarity

器件型号:SN74AUC2G04

我在一家合同制造公司工作、我们的一位客户规范 了 SN74AUC2G04 中的几个职位。 客户的 PCB 丝网对于他们需要引脚1的位置已经足够清楚了、但数据表与物理器件一起并不清楚如何判断引脚1的位置。

数据表指示将在 IC 的象限中做一些标记、但当我查看器件时、总共有4行...

  • 沿无引线边线运行部件的宽度;
  • 沿引线边沿的每个象限中有一个、但一个象限除外。

有人能帮助澄清四个标记中的哪一个是官方极性标记吗?

此致、

网卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NIC、

    器件文本上方和下方的行是我们用于极小器件的二进制标识符。  引脚1指示灯是器件一侧边缘的长指示灯(下面以黄色突出显示)、引脚1将是该指示灯的逆时针方向(下面用蓝色圆圈标出)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 这也是我们的最佳猜测、我只是想绝对确定。