This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC8T245:使用图5原理图时、B 侧是否可能出现意外输出?

Guru**** 2534750 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC8T245, SN74LXC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/986919/sn74lvc8t245-is-there-any-possibility-that-unexpected-output-is-come-out-on-b-side-when-figure-5-schematic-is-used

器件型号:SN74LVC8T245
主题中讨论的其他器件: SN74LXC8T245

 大家好、

 我的一位客户正在考虑将 SN74LVC8T245与器件数据表(版本 SCES584B)的图5结合使用。

 https://www.tij.co.jp/jp/lit/ds/symlink/sn74lvc8t245.pdf

 他们对器件有一些问题。

 在其系统中、5.0V 电力线(VCCB)在3.3V 电力线(VCCA)上电之前上电。

 /OE 和 DIR 引脚上拉至 VCCA、如图5所示。

 他们的问题如下。

 问题1. VCCB 上电后、是否有可能通过完成 VCCA 上电在 B 侧产生意外输出?  

 问题2. 如果问题1回答是肯定的、 能否通过将/OE 和 DIR 连接到 VCCB (5.0V)端来解决这个问题?

 请给我回复。

 此致、

 Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    我建议使用 SN74LXC8T245、这是一个较新的 P2P 版本、具有强大的上电功能。 对于该器件、Q1的答案是肯定 的否定