This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC16245A:输入级内部结构是什么

Guru**** 2635015 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC16245A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/986499/sn74lvc16245a-what-is-the-input-stage-internal-structure

器件型号:SN74LVC16245A

大家好、

我的客户使用 SN74LVC16245A 作为收发器。 方向是 A—>B 但在运行期间、我们发现当 A0输入上存在有效的方波信号时、通道0功能不正确、B0具有0V 输出。 和其他通道均处于正常状态。 因此、我想与您一起检查输入级内部结构是什么、以便我们可以进一步分析这个问题。 例如、输入级上是否有任何保护二极管或其他保护电路? 谢谢。  

此致、

韦恩