This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC138A:关于 ABS 输出电压

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/985859/sn74lvc138a-regarding-abs-output-voltage

器件型号:SN74LVC138A

您好的支持团队。

绝对最大额定电压是否有时间限制?
我的客户遇到-0.57V/+4.15V 下冲和过冲。 这种情况是否有问题?
数据表中的注释包括以下内容:
>(2)如果观察到输入和输出电流额定值、则可能超出输入和输出负电压额定值。

正电压侧是否相同?

此致、

千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Higa、

    该器件具有负钳位二极管(即、输入端的电压可能只能在二极管开始导通之前变为低电平)、但没有正钳位二极管。 但是、该器件具有可过压输入、因此4.15V 的过冲不会出现问题。

    谢谢!

    乍得克罗斯比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Crosby–San

    感谢你的答复。

    我很抱歉,解释令人困惑。

    -0.57V 和4.15V 是输出的下冲/过冲峰值电压。

    它不是输入。

    绝对最大额定电压是否有时间限制?

    此致、

    千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有源 LVC 输出具有正负钳位二极管。

    不得超过输出电流绝对最大额定值、即使在短时间内也是如此。

      3.3V 电源电压下数字集成电路的输入和输出特性图16 显示 、−0.57V 和4.15V 时的典型输出电流约为50mA、很容易超过该值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ladisc-San

    感谢您的支持。

    我知道。

    此致、

    千兆