This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVTH16245A:通道到通道和器件到器件偏斜

Guru**** 2559420 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVTH16245A, SN74LVC16245A, SN74LVC16T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/986143/sn74lvth16245a-ch-to-ch-and-device-to-device-skew

器件型号:SN74LVTH16245A
主题中讨论的其他器件:SN74LVC16245ASN74LVC16T245

大家好、

我正在寻找 适用于 SN74LVTH16245A 的 CH-CH 和器件器件的偏差保证信息

我还在 SN74LVC16245A 上发布了类似的问题。 如果两个器件的偏差信息相同、请告知我。

此致、

Kurumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kurumi、

    正如我在另一篇文章中提到的,可以 在 数据表的开关特性部分中找到偏移规格(标记为 tsk)。  

    谢谢!

    乍得克罗斯比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    乍得、您好!

    感谢您提供信息。

    TSK 用于通道间的偏斜、对吧? 您能分辨器件间的偏差吗? 如  下面的帖子所述、它是否与 SN74LVC16245A/SN74LVC16T245类似?

    https://e2e.ti.com/support/logic/f/logic-forum/454952/device-to-device-skew-for-sn74lvc16t245-and-sn74lvc16245/1639385

    此致、

    Kurumi Hasegawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kurumi、

    [引用 userid="446811" URL"~/support/logic/f/logic-forum/986143/sn74lvth16245a-ch-to-ch-and-device-to-device-skew/3643995 #3643995"]此 tsk 表示 CH 通道延迟、对吗?[/quot]

    是的、正确。

    [引用 userid="446811" URL"~/support/logic/f/logic-forum/986143/sn74lvth16245a-ch-to-ch-and-device-to-device-skew/3643995 #3643995]\n 您能分辨器件设备偏差吗? 如  下面的帖子所述、它是否与 SN74LVC16245A /SN74LVC16T245类似?

    是的、我认为这是一个很好的假设。

    谢谢!

    乍得克罗斯比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    乍得、您好!

    我知道。 非常感谢您的帮助。

    此致、

    Kurumi Hasegawa