This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LS32:SN74LS32DBR ESD (HBM)规格

Guru**** 2979390 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LS32

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/985841/sn74ls32-sn74ls32dbr-esd-hbm-spec

器件型号:SN74LS32

你(们)好

您能告诉我们以下各项的 ESD (HBM)规格吗?


1:SN74LS32DBR

【ESD 规格:示例】

此致"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、我们没有现成的信息、因为这是一个较旧的器件。 如果您愿意、我可以检查我们是否可以测试此器件、但 ESD 测试可能需要1到2个月的时间。 您想让我为您检查一下吗?

    谢谢!

    乍得克罗斯比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    乍得克罗斯比-圣、您好!

    感谢您的支持。

    我知道没有关于 SN74LS32DBR ESD 的信息。

    那么、是否有任何产品已经在同一系列和同一封装中进行了 ESD 测试、可以看出它们具有相同的 ESD (HDM)?

    此致"

    Akio Minami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Minami-San、

    我找到了适用于 SN74LS123DR 的测试、并通过了以下测试:

    ESD HBM 2500伏
    ESD CDM 1500V
    ESD MM 250V

    SN74LS32可能就是这种情况、因为两者都是双极器件。 不同封装之间的 ESD 性能应尽可能小或没有变化。

    谢谢!

    乍得克罗斯比