This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ABT541B:125度、SOIC 封装

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74ABT541B, SN74ACT244, SN54ABT541, CY54FCT541T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/985509/sn74abt541b-125degree-soic-package

器件型号:SN74ABT541B
主题中讨论的其他器件: SN74ACT244SN54ABT541CY54FCT541T

我们正在寻找 SN74ABT541B 的类似规格以及以下规格。 你能推荐一个合适的酒店! 非常感谢。  

125˚C、3状态、两个 EN 引脚、8CH 缓冲器、Vcc≈5V、VIH、最小值≈2V、VIL、最大值≈0.8V、IOH、最小值≤-15mA

应用:栅极驱动器的缓冲器和 VFD 的功能安全

此致

Brian W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    我推荐 使用 SN74ACT244-Q1、它的电流驱动能力比 SN74ABT541B 略低、但成本是其一半、符合您的标准。

    谢谢!

    乍得克罗斯比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    在客户应用中、VCC 偏置电源 为5V、MCU 的输入电压范围为0V 和3.3V。 需要15mA 灌电流。 此外、功能表应 与 SN74HCT541B 相似、具有2个/OE 引脚。 SN74ACT244似乎无法满足要求。 您还能建议哪些其他合适的方案? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    您是否有理由不能对 SN74ABT541B、SN54ABT541使用军用版本? 它具有上述所有要求。

    如果这不是一个选项、CY54FCT541T 也将满足您的要求。

    谢谢!

    乍得克罗斯比