This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:TXB0108电平转换器件在SPI链路使用中异常问题求助 μ A

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/986114/txb0108-txb0108-spi

器件型号:TXB0108

关于TXB0108在SPI场景使用时相关问题确认 μ A

使用场景:当前场景TXB0108用于SPI电平转换电路上,速率20M,CPU端电压为1.8V,BIOS FLASH端电压为STBY _3V3。STBY 3V3为常驻电,VCC_1.8V跟随系统一起上电,OE不控制上拉VCC 1.8V,跟随1.8V一起使能。

现象1:1)系统正常上电,CPU发起SPI初始化,CPU发出CLK、CS#及MOSI与BIOS FLASH进行通信,测量信号发现CPU端发出的CLK、CS#及MOSI正常,有信号,经过电平转换芯片两端后的信号质量也正常。但是FLASH回发给CPU端的MISO没有信号,电平转换芯片A、B两端一直保持在低电平状态。查看芯片手册发现芯片对OE管脚power on前后状态有要求,于是按照手册要求设计上在上电前通过CPLD将OE保持为低电平,在系统上电VCC Ω 1.8V上电后再使能OE管脚。再次测量发现MISO有数据打出,BIOS可以正常初始化了。Ω

问题1:1)请问OE管脚与芯片内部的ONE - SHORT电路是什么逻辑关系?最初OE跟随1.8V同时使能时,MISO信号一直为低电平。是否是ONE - SHORT电路生效使T2、T4 MOSFET打开,将A、B端信号拉低所致?

现象2:BIOS正常初始化完成后发现,此时如果对系统进行复位操作,BIOS又无法初始化跑下去,复位(对CPU进行复位,整个系统不下电)后BIOS无法初始化完成。经测量信号发现:进行复位操作后,CPU发出CLK、CS#及MOSI与BIOS FLASH进行通信,CPU端发出的CLK、CS#及MOSI正常,有信号,经过电平转换芯片两端后的信号质量也正常。但是FLASH回发给CPU端的MISO又变为一直保持在低电平状态。此时现象与上面的现象1又一样了,SPI FLASH的MISO管脚状态变为了低电平,无法驱高。

问题2:网上查询发现以前有人类似用法出现过问题,回复为TXB0108要求的最小驱动电流不得小于2mA、但是BIOS Flash端的最大驱动电流小于2mA,无法驱动低电平为高电平,所以会出现上述问题,请帮忙确认是否为该原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 OE 引脚为低电平时、正常输出驱动器和边沿加速器均被禁用。

    I/O 的初始状态未定义。 TXB 不允许使用强上拉/下拉电阻器、因此最佳解决方案可能是最初将 MCU 引脚配置为 GPIO 并强制它们进入所需状态。

    TXB 输入确实需要高驱动电流(以覆盖 TXB 输出驱动器、这些驱动器始终处于活动状态)。