This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E-Q1:部分功率运行

Guru**** 2805425 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E-Q1, TXB0104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/984327/txs0108e-q1-partial-power-operation

器件型号:TXS0108E-Q1
Thread 中讨论的其他器件: TXB0104

我们将使用 TXS0108E-Q1、如下所示:

用于 uC 的+5V VCCB
用于接收器 IC 的具有+3V3的 VCCA (推挽和开漏)
OE 将由 UC 激活

在断电模式下、+5V 电源线将关闭、但+3V3电源线和接收器将始终打开(用于唤醒)。
唤醒后、+5V 将在 uC 运行时为上电、它将通过 OE 引脚启用 TXS。

我的问题:
这种局部断电操作是否适用于此 IC (断电时仅打开一个电源)?
由于 OE-Pin 仅在正确启动后由 uC 激活、因此在断电模式下、从3V3到5V 的电流回流不会出现问题(OE 处于低电平、所有输出均处于高阻抗状态)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      VCCA 和 VCCB 之间有一个二极管。 电流将流入5V 电源。 (请参阅 TXS、TXB 和 LSF 自动双向转换器的偏置要求。)

    OE 必须始终具有有效的电压电平;如果 μ µC 未激活驱动、则需要在 OE 上使用弱下拉电阻器。

    您为什么将3.3V IC 称为接收器? 所有信号都是单向的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、这是我遗漏的信息。

    因此、我肯定在寻找"VCC 隔离特性"、对吧?

    是的、OE 对于下拉电阻始终有效。

    我有6个双向信号:4个 SPI (推挽)+ 2个 GPIO (开漏)

    具有5V/3V3电源和部分断电操作、并通过 AEC-Q 认证

    对此有任何建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在阅读了其他线程和数据表之后:

    "VCC 隔离特性"或"Ioff 特性"仅与 IO 端口相关、因此无论一个 VCC 轨缺失与否、A 端口或 B 端口都不存在电流、OE 引脚处于低电平。

    无论如何、必须特别注意 VCC 轨。 正如 Clemens 提到的 TXS、内部二极管会导致较大的电流回流。

    采用上述设置的可能解决方案:断开3V3 VCCA 电源与 MOSFET 的连接、同时由 uC 激活;因此在断电时、VCC 和 OE 均为低电平->因此 VCC 电源轨内无电流回流、所有输出均为高阻抗且最大 每个2uA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常、SPI 和 GPIO 不是双向的。 每个信号的方向是什么? 是否有任何信号沿两个方向传输?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没错、SPI 和 GPIO 本身是单向的、我意味着所有信号都是双向的

    我现在计划了以下解决方案:

    TXB0104用于 SPI 信号、OE 和 VCCA 通过 uC 启用

    开漏 GPIO 将与标准晶体管进行互拉/隔离。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、TXB 具有严格的负载要求(请参阅数据表)。

    LSF 转换器是标准晶体管;请参阅 [常见问题解答] LSF 转换器如何工作?