This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV14A:在输入引脚和 GND 之间连接10uF 电容器

Guru**** 2862450 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LV14A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/985919/sn74lv14a-connecting-10uf-capacitor-between-input-pin-and-gnd

器件型号:SN74LV14A

您好!

 如果在输入引脚和 GND 之间连接一个10uF 电容器、那么具有施密特触发器特性的 SN74LV14A 是否有可能锁存?
 SN74LV14A 数据表中没有提到 tr 和 tf。 那么、您能给我建议吗?

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这将起作用。 施密特触发输入对上升/下降时间没有限制。

    仅当超过绝对最大额定值时才会发生闩锁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens-San、

    感谢您的快速回复。

    我知道。

    此致、
    加藤