This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4069UB:有关 CD4069UBPWR ESD 的问题

Guru**** 2390730 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/985860/cd4069ub-question-about-esd-for-cd4069ubpwr

器件型号:CD4069UB

你(们)好

我的客户考虑使用 CD4069UBPWR (TSSOP 封装)。 但是 、它们的应用需要±1kV HBM。

您能否确认 CD4069UBPWR 是否保证满足±1kV HBM?

如果您有任何其他建议、请告诉我。

谢谢。