This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LS273:使用3.3V VCC 来控制5V 输出的 D 型锁存器。

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LS273, SN74ABT16841

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/985996/sn74ls273-d-latch-using-3-3v-vcc-to-control-5v-outputs

器件型号:SN74LS273
主题中讨论的其他器件: SN74ABT16841

您好!

我在查找 D-LATCH SN74LS273的更换部件时遇到一些问题。  简而言之、我们正在升级一些以前使用 SN74LS273 来控制 某些固态继电器的旧机器。  旧机器具有 以5V 电压运行的控制电路、但我们希望升级这些机器、并将处理器替换为以3.3V 电压运行的微控制器、同时保留5V 控制的固态继电器。  出于成本目的、我们希望保留电流继电器、而不是替换它们(我们总共有大约50个输出继电器)。   

我查看了多个 D 锁存器、发现通常在 VCC 为3.3V 时、施加到输出端的最大电压范围也是在 VCC (+/-一定的容差)。  由于我的输出将通过上拉电阻器连接到5V、因此我不认为这将使用3.3V 电压为 D 锁存器供电。  我希望有一种特定类型的 D 锁存器可以通过3.3V 电压供电并控制5V 输出(消耗2-10mA 灌电流)。  

我正在尝试将此设计的芯片数量保持在最低水平。  总共有大约50个输出继电器可供控制、因此、如果我使用8位 D 型锁存器、我将需要大约7个[7]的 D 型锁存器。  我知道我可以在微控制器和 D 锁存器之间使用电压转换器、但这也需要另外七个[7]电压转换器。  我希望我只能使用一个芯片来连接、而不是使用两个芯片。  也许我不熟悉的另一种芯片会更好。  过去、我们使用 74AC05 替代类似情况、但我们需要一个锁存芯 片才能正常工作、因为我们将有多个芯片共享同一个8位控制总线、我们需要单独选择。  我在下面绘制了一张草图。  我们非常感谢您提出的任何建议或见解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您将需要找到一个具有 TTL 兼容型 CMOS 输入的器件。 SN74ABT16841就是一个很好的例子。

    谢谢!

    乍得克罗斯比