This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC244A:sn74lvc244a 输入信号压摆率限制

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC244A, SN74LVC125A, SN74LVC162244A, SN74LVC245A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/985848/sn74lvc244a-sn74lvc244a-input-signal-slew-rate-limit

器件型号:SN74LVC244A
主题中讨论的其他器件: SN74LVC125ASN74LVC162244ASN74LVC245A

大家好、

我的客户希望 在系统中使用 sn74lvc244a、但我们不确定它是否具有输入信号压摆率限制(min)。 可能需要您的帮助。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有 LVC 器件(无施密特触发输入)都有这样的限制; 省略这 是数据表中的错误。

    其他 LVC 器 件具有8ns/V (SN74LVC125A)或10ns/V (SN74LVC162244A)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    那么 、对于 SN74LVC244A  、有什么要求?  8ns/V? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道。 为了安全起见、假设为8ns/V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    我会将其标记为要在数据表中修复的勘误表。

    请使用10ns/V、该值与 SN74LVC245A 数据表中提供的值相同: