This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T234:是否可以实现 SN74AVC4T234ZWAR 而不是 SN74AVC4T234ZSUR?

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/985840/sn74avc4t234-is-it-possible-to-implement-sn74avc4t234zwar-instead-of-sn74avc4t234zsur

器件型号:SN74AVC4T234

大家好

请告诉我

由于 SN74AVC4T234ZSUR 的生产已停产、是否可以在不更改 PCB 布局的情况下更改器件等、以将 SN74AVC4T234ZWAR 更改为 SN74AVC4T234ZWAR?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、这两种封装是 P2P、无需更改铜。

    谢谢!

    乍得克罗斯比