This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC8T245:加电/断电序列

Guru**** 2523310 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/985446/sn74avc8t245-power-up-down-sequence

器件型号:SN74AVC8T245

您好!

 

我的客户使用 SN74AVC8T245PW、如下所示。

 

案例#1

OE 和 DIR 连接至 GND (数据方向始终为 B 至 A)

Vcca=1.8V

Vccb=3.3V

 

案例#2

OE 和 DIR 连接至 GND (数据方向始终为 B 至 A)

Vcca=3.3V

Vccb=1.8V

 

对于这两种情况、它们是否必须遵循任何加电/断电顺序?

还是 Vcca 和 Vccb 上电/断电可以是任何订单?

 

此致、

 

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 K.Hirano:

    我建议使用较新的 SN74AXC8T245PWR。 它的输入兼容性下降、具有稳定的上电功能、无需电源定序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪伦

     

    感谢您的回答。

     

    让我再确认一个。

    SN74AXC8T245PWR 具有什么带电插入电平、0级、1级、2级或3级?

    尽管 SN74AVC8T245为1级。

     

    此致、

     

    希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hirano、

    该器件还具有 Ioff 特性、支持1级。