This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC245A:当 VCC 为0V 时、引脚的最大输入电压范围为-0.5~6.5V?

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/985768/sn74lvc245a-when-vcc-is-0v-the-maximum-input-voltage-range-of-the-pin-is--0-5-6-5v

器件型号:SN74LVC245A

在 ?最大额定值,中、引脚的输入电压范围为-0.5~6.5V。该值所需的 VCC 电压是多少

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该规格与 VCC 无关、即在断电时也适用。