This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHCT273:最大时钟频率

Guru**** 2779905 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/985598/sn74ahct273-maximum-clock-frequency

器件型号:SN74AHCT273PWR

当我们以50MHz 频率运行时、请对 D 触发器的最大时钟频率进行评论

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     此处适用数据表第7.7节中的 fmax 规格。

    谢谢!

    乍得克罗斯比