This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC8T245-Q1:引脚23是否可以悬空?

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/985381/sn74axc8t245-q1-can-you-leave-pin-23-floating

器件型号:SN74AXC8T245-Q1

E2E、

我了解到 VCCB_1 (pin23)和 VCCB_2 (pin24)是单独连接的、因此 VCCB_1为位1至4供电、VCCB_2为位5-8供电。 不过、从数据表中可以看出 VCCB 引脚23和引脚24对于位1-8是通用的。 因此、为了解决我们当前电路板上的问题、我将探讨几种不同的解决方案。 我们有几个问题:

 

  1. 您能否确认引脚23和引脚24是否在内部连接?
  2. 您能否确认我们是否在组装过程中移除了引脚23连接、仅使用引脚24就足以在输入端实现30Hz 信号连接? 在输出上、我们使用5个端口。
  3. 此外、如果移除引脚23连接、是否可以将该引脚保持悬空并仅使用引脚24?

谢谢、

Adam  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    我将请我们的翻译专家在早上与您联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    有没有特别的东西可以让您了解这一点吗? 我想确保数据表尽可能清晰。

    它们是内部连接的。 如果您未按预期方式使用器件、我无法真正保证其正常运行、但如果电流消耗较低、则可能不会导致太多问题。