This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC8T245:SN74LVC8T245和 SN74LVC541A

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC8T245, SN74LVC541A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/985073/sn74lvc8t245-sn74lvc8t245-and-sn74lvc541a

器件型号:SN74LVC8T245
主题中讨论的其他器件: SN74LVC541A

大家好、

我的客户正在使用 SN74LVC8T245和 SN74LVC541A。 您能帮助客户回答以下问题吗?

客户 使用的是 VCCA=3.3V 的 SN74LVC8T245和 Vcc=3.3V 的 SN74LVC541A。  可以向每个/OE 引脚输入大约4.5V 的高电平信号吗?

此致、

山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是;LVC 输入可过压。 请参阅 [常见问题解答]我的逻辑器件的输入电压(VI)是否可以高于电源电压(Vcc)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    感谢您的回答。  SN74LVC8T245和 SN74LVC541A 在数据表中提供了以下说明。  向 OE 输入高电压(4.5V)是否仍然安全?

    SN74LVC8T245

    SN74LVC8T245旨在使控制引脚(DIR 和 OE)由 VCCA 供电。

     

    SN74LVC541A

    " OE 应通过上拉电阻器连接到 VCC;该电阻器的最小值由驱动器的灌电流能力决定。 "

    此致、

    山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表中提到了 VCCA 或 VCC 、因为它们定义了高电平信号的最小电压。 电压仍然允许升高。 这在上面链接的常见问题解答中进行了说明。