This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC40105:移出查询

Guru**** 2813225 points

Other Parts Discussed in Thread: CD74HC40105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/985289/cd74hc40105-shift-out-queries

器件型号:CD74HC40105

大家好、

你好。

我们的客户在 FIFO 中使用50 kHz 的突发时钟、并询问 CD74HC40105。

1、我们可以使用什么最慢的移出速率?  

2.移出是否必须与移入移出同步?  

移出时钟需要最短的上升/下降时间?  

提前感谢!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    [引用 userid="392208" URL"~/support/logic/f/logic-forum/985289/cd74hc40105-shift-out-queries ]1. 我们可以用于移出的最慢速率是多少?  [/报价]

    没有最慢的速率、只有最快的速率。

    [引用 userid="392208" URL"~/support/logic/f/logic-forum/985289/cd74hc40105-shift-out-queries ]2. 移出是否必须与移入移出同步?  [/报价]

    在移入前需要进行移出。

    [引用 userid="392208" URL"~/support/logic/f/logic-forum/985289/cd74hc40105-shift-out-queries ]3. 移出时钟需要最短的上升/下降时间?  [/报价]

    该器件的所有输入都需要数据表中列出的以下内容:

    输入上升和下降时间

    2V 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 1000ns (最大值)
    4.5V。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 500ns (最大值)
    6V。  。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 400ns (最大值)

    谢谢!

    乍得克罗斯比