This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC07A:当作为电平位移工作时、最大数据速率是多少?

Guru**** 2779365 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC07A, SN74LVC1G07, SN74AHCT125, SN74LVC2G34

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/985162/sn74lvc07a-what-s-the-maximum-data-rate-when-working-as-level-shift

器件型号:SN74LVC07A
主题中讨论的其他器件: SN74LVC1G07SN74AHCT125SN74LVC2G34

大家好、

我们使用 SN74LVC07A 并配置为 SPI 电平位移、原理图如下所示。 VCC 为3.3V、在输出侧使用5V 上拉电源。

我们将数据速率设置为1MHz、但发现波形似乎失真、我们移除了除上拉电阻器之外的所有输出元件、但似乎没有任何变化。 这里是正常的吗?

我还 ΔV 到数据表第9.2.2节提到了 μ Δt μ V/μ s、但在 "建议运行条件"中没有找到任何说明、您可以在此处提供帮助吗? 谢谢。

此致。

维基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wiky:

    这很有趣、我们应该在数据表中提供该规格。 我已继续、并将其标记为在下次更新中更改。 同时、您可以使用 SN74LVC1G07的数据表作为良好的参考点、因为这是 SN74LVC07A 的单栅极版本。

    至于您的波形、这是输入还是输出? 您能否同时连接输入和输出的波形? 如果波形是输出、您可能无法通过4.7kΩ Ω 以足够快的速度获取电流、我会尝试使用2kΩ Ω 电阻器。

    谢谢!

    乍得克罗斯比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Δt μ ΔV 规格不适用于输出。

    上拉电阻器与电路中的任何寄生电容一起构成一个低通 RC 滤波器。 波形显示、对于1MHz 信号、电阻器过大。 您可以使用 更小的电阻器、但这会增加 功耗。  因此、开漏器件通常不用于快速信号的电平转换。

    没有一个器件可以很好地处理所有这五个信号。 要将3.3V 信号转换为5V 信号、您可以使用任何具有 TTL 兼容输入 的缓冲器、例如 SN74AHCT125。 要将5V 信号转换为3.3V 信号、您可以使用任何具有可过压输入的缓冲器、例如 SN74LVC2G34。