This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SM28VLT32-HT:功耗

Guru**** 1586225 points
Other Parts Discussed in Thread: SM28VLT32-HT
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/984432/sm28vlt32-ht-power-usage

器件型号:SM28VLT32-HT

大家好、

客户希望确认 有关内核电源使用情况的一些项目。  

 内核功耗如此高的原因是什么?  

2. 是否有方法可以减少内核功耗?

根据他们的说法、  内核的 SM28VLT32-HT 功耗额定值似乎非常高、为0.24W、他们计划使用其中6个、结果为1.44W。

感谢您的参与、并期待您的善意回应。

此致、

梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maynard:

    您能否提供有关如何使用该器件的原理图?

    该器件的额定 Iddvcore (从 Vcore 汲取的电流)典型值为127mA。 因此、假设您的 Vcore 运行电压为1.9V、这将为您提供0.2413W 的 Vcore -因此您在器件上看到的是这些器件的典型情况。

    至于降低功耗、您在这里不能做很多工作。 由于主功耗来自 Vcore、因此您可以尝试将其降低至1.8V 或更低(不建议这样做)。 您还可以尝试降低时钟频率、看看这是否有助于降低功耗。

    谢谢!

    乍得克罗斯比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    乍得、您好!

    感谢您的回答。 客户有后续问题。  

    那么、什么决定了1.8V 低电平点作为截止频率呢?

    在本例中、当施加的电压低于1.8V 时、预期会发生什么情况?

    1.9V 是可以使用的范围的中间值、还是出于某种原因、它是最佳值?

    此致、

    梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maynard:

    [引用 userid="451819" URL"~/support/logic/f/logic-forum/984432/sm28vlt32-ht-power-usage/3638839 #3638839]1. 那么、什么决定了1.8V 低电压点作为截止频率?[/QUERP]

    1.8V 是 TI 可保证器件可正常工作的最低电压、并且可在温度范围内和多种不同的晶圆批次找到该电压。 虽然某些批次可能能够在比其他批次更低的电压下工作、但 TI 只能保证1.8V 电压。

    [引用 userid="451819" URL"~/support/logic/f/logic-forum/984432/sm28vlt32-ht-power-usage/3638839 #3638839]2. 在这种情况下、当施加的电压低于1.8V 时、预期会发生什么情况?[/QUERT]

    查看发生什么情况的最佳方法是对其进行测试-但是、您的操作将超出 TI 的建议规格。

    [引用 userid="451819" URL"~/support/logic/f/logic-forum/984432/sm28vlt32-ht-power-usage/3638839 #3638839]3. 1.9V 是可以使用的范围的中间值、还是出于某种原因、它是最佳值?

    我不确定1.9V 是否是该器件的最佳选择、但我会假设是这样。

    谢谢!

    乍得克罗斯比