This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 正在寻找能够输出2个具有短路保护的反相信号的器件

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AUP1G58, SN74LVC1G58, SN74LVC1G11

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/984828/looking-for-a-device-which-can-output-2-inverting-signals-with-short-circuit-protection

主题中讨论的其他器件:SN74AUP1G58SN74LVC1G58SN74LVC1G11

大家好、

我们是否有这样的设计:

如果 我们输入 一个信号、它可以输出2个反相信号。

2.它具有短路保护功能,这意味着如果负载太重,它可以检测输出电流并停止输出?

感谢你的帮助!

此致、

Wendy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    据我所知、没有任何逻辑器件具有短路保护。

    可以添加串联电阻器来限制电流。 您需要多大的驱动强度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    感谢您的回复!

    需要进一步确认驱动强度。

    此外、我们是否有一个器件可以具有以下逻辑?(ON1、ON2和 NA 是三个输入)或者我们如何使用我们的产品实现下面显示的逻辑?

    非常感谢!

    此致、

    Wendy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    G 可通过单个 SN74LVC1G58/SN74AUP1G58实现‌‌、其中 IN0 = ON1、IN1 = ON2、IN2 = nA。

    R 需要两个器  件:用于 ON1的逆变器(74xx1G04)和一个三输入与门(例如 SN74LVC1G11);或者、一个普通与门(74xx1G08)和一个具有反相输入的与门(也可以使用74xx1G58实现)。