This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LXCH8T245:宽传播延迟范围

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LXCH8T245, SN74AXC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/983452/sn74lxch8t245-wide-range-of-propagation-delay

器件型号:SN74LXCH8T245
主题中讨论的其他器件: SN74AXC8T245

大家好、

你好。

我们的客户对我们的新器件 SN74LXCH8T245感兴趣、但他们在开关特性中注意到传播延迟从  0.4ns 到90ns 不等。 他们想知道 传播延迟如此宽的原因、因为他们担心它会影响其产量的性能。 我们是否有此参数的典型值?


此致、
卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    让我看看我是否可以为您获取一些补充数据。

    谢谢!

    乍得克罗斯比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    在工作台上、我们可以看到大约27ns tpd、温度范围为~20ns 至40ns、电压容差为10%。 这些值应被视为数据表的补充、而不是 TI 保证的值。 不过、我希望这些值能够收紧、看起来更像 SN74AXC8T245。

    谢谢!

    乍得克罗斯比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Chad,


    感谢您测量工作台设置上的值。 由于 SN74LXCH8T245 (DIR 和 OE)的控制引脚以 VCCA 为基准、Vcca 的传播延迟是否与 DIR 引脚相同?


    此致、
    卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    控制引脚的值与上述值相似。 同样、我希望这些值最终会收紧。

    谢谢!

    乍得克罗斯比